我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果PM800的相序接反了,是否可以不断电的情况下,通过通讯的方式纠正
问题描述:
客户现场安装已经完成,希望不要更改接线,通过通讯修改的方式纠正接线错误问题

所属产品线:
PM800

解决方法:

给对应的逻辑向量写入下图说明的值,就可以修改过来。


例如:AC相电流互感器接错了,可以通过如下命令修改:

寄存器
8000 9020
3223 30
3225 10
8001 1
8000 9021