PME9.0的Web应用以及其他应用程序,在长时间不操作后,会自动退出,如何处理?
问题描述:
PME9.0的Web应用以及其他应用程序,在长时间不操作后,会自动退出,如何处理?所属产品线:
电能管理系统PME解决方法:
PME9.0相关应用程序,默认无操作的情况下,20分钟后自动退出。
可以在浏览器输入以下地址,修改Web应用和其他应用程序的默认退出时间:
https://<PME hostname>/systemdataservice/timeoutsettings
当设定时间为0时,应用程序不会自动退出。

是否有帮助?