我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350可以通过受保护和不受保护的命令来设置所有参数吗?
问题描述:
有些用不受保护命令,写入不成功的,可以查表验证是不是不支持不受保护的命令写入

所属产品线:
PM5350

解决方法:

PM5350命令支持受保护和不受保护两种模式,但并不是所有的都支持两种模式,需要查看点表中命令页中的K 栏,标有Y的,才支持不受保护命令模式。如电能脉冲输出设置,就不能用不受保护模式