IFL12系列种各型号IFL12C、IFL12MC和IFL12H的区别是?
问题描述:
IFL12系列种各型号IFL12C、IFL12MC和IFL12H的区别是?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
IFL12系列是新一代绝缘故障定位装置,基本功能是监测12个回路的绝缘状况,带LCD显示,同时能设定三级越线报警。各型号区别如下:
IMDIFL12C(IFL12C)是基本绝缘故障定位装置,具备所有基本功能,同时带RS485通讯功能;
IMDIFL12MC(IFL12MC) 是基本是基本绝缘故障定位装置,具备所有基本功能,同时带RS485通讯及分支回路监测功能;
IMDIFL12H(IFL12H)是基本是基本绝缘故障定位装置,具备所有基本功能,同时带RS485通讯及分支回路监测功能,且专门用于医疗行业。
是否有帮助?