IFL12系列如何理解报警阈值滞后功能?
问题描述:
IFL12系列如何理解报警阈值滞后功能?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
IFL12系列报警阈值滞后是当测量值接近报警阈值时,采用磁滞效应来限制由于波动引起的误差,其遵循的原则如下:
1)当测量绝缘值下降且低于报警阈值时,触发报警或者延时倒计时(当报警有设定延时);
2)当测量绝缘值上升且高于报警阈值的1.2倍(当滞后设置20%时),报警激活失效。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。