我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME9.0和PME8.X的Web客户端授权计算方式有什么区别?
问题描述:
PME9.0和PME8.X的Web客户端授权计算方式有什么区别?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

PME9.0是按照登录Web客户端的用户数量来计算授权数量。 例如:同一个电脑用4个用户名登录了4Web客户端,需要Web客户端授权是4个。

PME8.X是按照实际客户端数量来计算授权数量的。如有4台电脑用不同用户或同一用户登录Web客户端,需要4Web客户端授权。