我们今天能为您提供什么帮助?

PME9.0中DTE(Device Type Editor)与PME8.X中MDI(Modbus Device Importer)有什么区别?

问题描述:
PME9.0中DTE(Device Type Editor)与PME8.X中MDI(Modbus Device Importer)有什么区别?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

1)预制了标准测量列表,避免了自定义测量量的问题;

2)能从Excel中粘贴/复制;

3ModbusOPC设备放在一起编辑;

4DTE向下兼容MDI创建的驱动文件;

5)能打开所有系统集成和自定义驱动文件(MDI不能打开部分系统集成的驱动文件)。