我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3 支持Profibus规约吗?
问题描述:
Easergy P3除了Modbus以外还能支持很多别的通讯规约

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

是的,Easergy P3支持Profibus规约。对于Easegy P3 standard,需要另配一个带串口和线缆VX084REL52827)的通讯卡,这个通讯卡连接到外部附件VPA3CGSEREL52815),另外要给VPA12VDC的电源;对于Easegy P3 advanced,需要另配一个带串口和线缆VX072REL52824)的通讯卡,不需要额外供电。