我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME9.0安装时SQL Server的验证方式只能用混合验证吗?
问题描述:
PME9.0安装时SQL Server的验证方式只能用混合验证吗?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

首先,安装PMESQL Server的验证方式有混验证和SQL用户验证,而混合验证是指用SQL Server用户和Windows用户都能验证。PME8.X安装时只能选择混合验证,而PME9.0可以选择混合验证或者SQL用户名验证。

请注意,如果ENM模块和PME9.0共用一个SQL ServerPME9.0安装时只能选择混合验证方式,因为ENM模块安装时要求混合验证。