PME9.0登录Web Application时,提示“此网站的安全证书有问题”,为什么?
问题描述:
PME9.0登录Web Application时,提示“此网站的安全证书有问题”,为什么?所属产品线:
电能管理系统PME解决方法:
PME9.0的Web Application只能通过https访问,如果不存在证书,PME 9.0安装程序将创建自签名证书,并强制用户通过https进入Web应用程序身份验证页面。因为我们默认提供的证书是自签名的,而不是数字签名的,所以您可能会看到一个声明“此网站的安全证书有问题”的错误,但是您仍然可以继续访问身份验证web页面。要解决此错误,您需要将我们提供的自签名证书替换为正式数字签名证书。

是否有帮助?