我们今天能为您提供什么帮助?

ION表当网关使用时,如何设置和配置?

问题描述:
ION表当网关使用时,如何设置和配置?

所属产品线:
高端电能质量测量仪表

解决方法:

ION7650 前面板对应的COM口的设置为Modbus Masterport口设置为502。

用串口挂设备PM5350测试,在ION setup中 用配置的设备地址1进行通信

modscan 中,ION7650本身用地址255通讯,串行设备就用设备的地址通讯。

Modscan的配置同上,PM5350能正常通信。