我们今天能为您提供什么帮助?

PSE8.2/PSO9.0如何在Runtime Manager中显示Kernel菜单?

问题描述:
PSE8.2/PSO9.0如何在Runtime Manager中显示Kernel菜单?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

运行Setup WizardSecurity Setup-Control Menu中勾选“Kernel on menu”:

然后重新运行Runtime画面: