我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议与第三方Modbus设备通讯事,StatusRegister和StatusRegisterType的作用是什么?如何设置?
问题描述:
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议与第三方Modbus设备通讯事,StatusRegister和StatusRegisterType的作用是什么?如何设置?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

StatusRegisterStatusRegisterTyep是用来校验PSE/PSO软件与设备通讯的有效的寄存器地址,这个地址必须要设备实际有效的,同时要定义读取的寄存器类型:

[PWRMODBUS]

statusRegister =

[PWRMODBUS.MYCLUSTER.PORT_DEVICE_PM1200]

statusRegister =

StatusRegisterType

0 - HOLDING register (default)

1 - INPUT register

2 - COIL register

3 - DIGITAL input (input coil) register