我们今天能为您提供什么帮助?

PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议如何读取字地址中的位地址状态?例如读取PM5000表计的DI2状态?

问题描述:
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议如何读取字地址中的位地址状态?例如读取PM5000表计的DI2状态?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

需要标记对应字地址的位地址,也就是定义字地址的mask,规则如下:

例如,PM5000 DI2的是寄存器地址8905的bit 2,编辑tag地址应该是:T:SS;m:8905:1;E:2;L:P:28