我们今天能为您提供什么帮助?

PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,设备寄存器地址存在无效地址,如何处理?

问题描述:
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,设备寄存器地址存在无效地址,如何处理?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

设备寄存器地址有无效地址,如果不处理,会导致PSE/PSO读取包含这个无效地址的寄存器时,无法读取其他对应数值。可以在Profile Editor里面添加Invalid Block,编辑对应无效寄存器地址和数量。Invalid Block可以在Tag Library中的Miscellaneous里面找到。