我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,显示设备通讯故障?
问题描述:
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,显示设备通讯故障?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

故障排查以下内容:

1)检查设备的物理通讯接线;

2)检查PSE/PSO配置的I/O设备的IP地址和从站地址;

3)检查设备驱动文件的寄存器地址是否正确;

4)重点检查对应设备的PwrModbus .ini参数中的statusRegisterstatusRegistersCount,和statusRegisterType是否正确。这些参数是用一个设备存在的有效寄存器地址来校验PSE/PSO与设备通讯是否成功。