我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,如何定义单次询问请求的最大和最小寄存器数量?
问题描述:
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,如何定义单次询问请求的最大和最小寄存器数量?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

PwrModbus协议中,单次询问最大寄存器数量默认是124,最小数量是20。可以通过修改citect .ini参数中的maxBlockSizeminBlockSize来自定义数量,例如:

[PWRMODBUS.c1.P10_177_121_225_BOARD1_PRJ5]

minBlockSize =10

maxBlockSize 1024