我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,客户发现控制命令是用的16功能码(写多个寄存器),如何设置用06功能码(写单个寄存器)?
问题描述:
PSE8.2/PSO9.0在用PwrModbus协议时,客户发现控制命令是用的16功能码(写多个寄存器),如何设置用06功能码(写单个寄存器)?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

Citect .ini参数中,UseWriteMultiRegistersOnly这个参数默认值是1,也就是默认用16功能码写遥控命令。可以将这个参数设置成0,此时及支持06也支持16功能码。