问题描述:
IFL12C/IFL12MC/IFL12H是12路支路故障定位装置,Modbus寄存器点表中的Setting和Trending寄存器列表只给出了通道1的寄存器地址,其他路的寄存器地址是什么?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
在手册中给出了通道1的寄存器地址,通道2的寄存器地址是在通道1的寄存器地址加20,通道3是在通道1的寄存器地址加30,以此类推。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在手册中给出了通道1的寄存器地址,通道2的寄存器地址是在通道1的寄存器地址加20,通道3是在通道1的寄存器地址加30,以此类推。
是否有帮助?