IFL12MC通讯读取事件记录寄存器第6个寄存器(字)的含义是什么?
问题描述:
IFL12MC通讯读取事件记录寄存器第6个寄存器(字)的含义是什么?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
IFL12MC事件记录第6个寄存器的值可能是1或者0。
“1“代表该记录是“primary “记录,表示该事件记录是有绝缘故障报警引起的,整条事件记录包含故障绝缘值;
“0“代表该记录是” secondary “记录,可能以下事件的记录:
确认绝缘故障报警(Acknowledged insulation alarm)
暂态绝缘故障报警(Transient insulation alarm)
装置断电或装置上电(Power failure or power cycle)
支路互感器断开连接(Toroid disconnect)
支路信号不可以(Locating signal unavailable)
装置故障或支路错误(Device or channel error)
自动调试模式开启(Automatic commission initiation)
是否有帮助?