IFL12C和IFL12MC客户反应在Trend(趋势)记录里面有很多记录绝缘值是250kΩ,但是实际绝缘并不是这么大,为什么?
问题描述:
IFL12C和IFL12MC客户反应在Trend(趋势)记录里面有很多记录绝缘值是250kΩ,但是实际绝缘并不是这么大,为什么?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
IFL12C和IFL12MC的Trend(趋势)记录绝缘值是250kΩ时,可能原因如下:
支路互感器断开连接(Toroid disconnect)
支路信号不可用(Locating signal unavailable)
是否有帮助?