我们今天能为您提供什么帮助?

IFL12系列如何检查支路互感器接线是否正确?

问题描述:
IFL12系列如何检查支路互感器接线是否正确?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

在试运行模式下可以检查所有的环形互感器接线是否正确。要检查,请在试运行模式下设备自动检测环形互感器后执行下列步骤:

1. 在第一个连接的通道上引发一个零阻抗故障。此故障必须布置在监控该通道的环形

互感器的下游。

验证产生故障的通道的指示灯是否亮起(停止闪烁)。

验证继电器改变状态。

2. 排除产生的零阻抗故障。

验证产生故障的通道的指示灯开始闪烁以指示这是一个瞬时故障。

验证继电器改变状态。

3. 在每个连接的通道上重复步骤 1 和步骤 2