我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Flaoting license manager里面的repair显示灰色的,该如何诊断?
问题描述:
Flaoting license manager里面的repair显示灰色的,该如何诊断?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

当服务器从域中退出然后又重新进入域的时候会出现这种情况。解决方法如下:

1 找到软件原文件,从setup-->SetupSupport-->Licensing-->Floating License Manager进去以管理员身份运行setup.exe,将Floating License Manager 卸载.

2 卸载完成后,以管理员身份重新安装Floating License Manager

3 运行新安装的Floating License Manager,用原来的激活码重新在线激活就可以了。