我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micrologic E控制单元只能在A、C相电流循环,不显示B相电流是什么原因?
问题描述:
Micrologic E控制单元只能在A、C相电流循环,不显示B相电流是什么原因?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS

解决方法:

可能是B相电流屏幕被移除了,当要移除的屏幕出现时,长按循环按键超过4S,当显示”OK,Del”时,屏幕已被移除, 如下图1

图片

如果要恢复,通过短按循环按键进入树状导航菜单模式,在该模式,使用菜单和右键按钮来显示所要增加的屏幕,当选中的屏幕出现时,长按循环按键超过4S,当显示”OK,Add”时,表示该屏幕已添加到快速浏览模式菜单中,并将置于最后循环显示位置。如下图2

图2