我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3中如何开启保护功能?
问题描述:
Easergy P3中如何开启保护功能?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

可以在P3 Prot(中文为 保护)菜单中开启和关闭保护功能,只有开启的保护功能才会在主菜单中列出菜单。设置方法如下:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到Prot> 菜单;

2. 按右键,找到标题为 ENABLED STAGES的子菜单,按ok键进入此子菜单;

3. 按下键选择需要开启或关闭的保护功能,按ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现值不可编辑提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;选择ON 或者 OFF 即将该保护功能开启或者关闭,如果是中文菜单则对应的是动作或者返回。