我们今天能为您提供什么帮助?

什么是Easergy P3的smartphone&tablet application,如何安装?

问题描述:
用手机APP对Easergy P3装置进行设置和查看信息。

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Easergy P3smartphone&tablet application是一个非常实用的工具,当用户的手机或者平板电脑与Easergy P3都连上了无线网络,那么就可以用这个工具来监视设备、设置及控制断路器。在手机或者平板电脑的“应用市场”里搜索“Easergy P3 SmartAPP”然后选择安装,安装完成后就可以在本体应用中找到这个APP的图标,在得到登录授权之前需要先注册。