我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当Easergy P3采用虚拟输入时,测量数据会通过IEC-61850规约上传吗?
问题描述:
如果在做保护试验的情况下,非真实发生的信号变位能不能通过IEC-61850上传给后台。

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

会的,当Easergy P3装置设置为“TEST”模式时,虚拟输入就如同真实值一样通过IEC-61850规约上传。