我们今天能为您提供什么帮助?

如何激活Easergy P3的IRIG-B校时功能?哪种型号支持此功能?

问题描述:
Easergy P3装置的校时功能相关信息。

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

IRIG-B不需要任何配置,但必须选择合适的硬件。对于Easergy P3 Standard,需要选带串行端口的型号,并为Easergy P3选配标准电缆Rel52826Vx083),以连接IIG-B信号;对于Easergy P3 Advanced,需要在插槽9中配置带有串行端口的通信卡,以便将IIG-B信号连接到端子45