我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3带有一体式的弧光保护吗?最多可以连接多少个传感器?

问题描述:
Easergy P3也可以实现弧光保护,具体配置传感器方法。

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

对于Easergy P3 Standard,没有一体式的带弧光保护的型号;对于Easergy P3 Advanced,除了P3L30以外,其他的型号均可以支持一体式集成的弧光保护。Easergy P3最多可以连接4个传感器,并且是专用的施耐德电弧光保护点传感器。