问题描述:
怎么确定Easergy P3装置上的时间是否正确,是不是正在接受校时所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
在装置面板操作,向下滚动到菜单CONF,然后按箭头右键,直到达到菜单时钟同步。参数SySRC显示了主动同步方法。如果该值为“内部”,则不接收同步源。在使用eSetup Easergy Pro操作时,可以在通用/时钟同步下找到相同的信息。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在装置面板操作,向下滚动到菜单CONF,然后按箭头右键,直到达到菜单时钟同步。参数SySRC显示了主动同步方法。如果该值为“内部”,则不接收同步源。在使用eSetup Easergy Pro操作时,可以在通用/时钟同步下找到相同的信息。
是否有帮助?