当连接到Easergy P3设备时,如何为所有的信号创建SCL文件?
问题描述:
创建SCL文件时相关注意事项。所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
首先,确保所有菜单上传后,连接设备与eSetup Easergy Pro,选择上传图标和“读取所有设置”,接下来选择在通信/数据映射下用于“正在使用”的所有信号,然后选择工具图标和“导出ICD/SCL文件……”。在生成之前,您需要定义RCB名称是否应该包括索引(通常选中),以及文件是否应该采用Ed.1或Ed.2格式。如果选择了Edition 2扩展ae,则文件将具有Ed.2格式,否则为Ed.1格式。最后,保存文件时,可以将格式保存为.icd、.iid或.cid。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。