施耐德Everlink接线技术可以带来哪里好处?
问题描述:
NSXm的产品接线方式分两种,一种是带Everlink接线,另一种是常规带接线片的接线方式。所属产品线:
Compact NSXm解决方法:
安全可靠:在发生蠕变或松动的情况下Everlink专利技术为电缆提供弹簧压力储备,确保更可靠的连接,更低的接触电阻,大大降低过热导致的火灾风险,还可以降低电缆在短路期间从电源连接中拔出的风险。
维护省心:由于EverLink的弹簧补偿确保了端子随时间的紧密连接,因此不再需要每年进行重新紧固维护,这大大节省了预防性维护的工作量。 此外有些地方维护需要通过热成像仪,那在使用了Everlink的地方,维护人员可以放心了。
避免误脱扣:当材料蠕变发生时,线缆松动发热,过载保护(双金属片),断路器跳闸。 这种不必要的脱扣可能会对生产,设备,造成巨大的经济损失。从上面的温升对比图中可以看出,EverLink技术可以杜绝端子松动导致的误跳闸,减少了维护人员的抢修排查工作。
是否有帮助?