我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3中如何强制出口继电器动作?
问题描述:
Easergy P3中如何强制出口继电器动作?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到DO 菜单;

2. 按右键,找到标题为 RELAY OUTPUTS1 或者 RELAY OUTPUTS2的子菜单(两菜单中均可操作,以下示意图存在穿插现象仅作示意),按ok键进入此子菜单;

3. 按下键选择Force项,按ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现值不可编辑提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;

4. 选择On,ok键确认;

5. 按上键选择一个出口继电器,例如T3,此时状态为0,按ok键进入编辑模式,将状态值改为1,按ok键确认,如下图,T3状态为1,同时可以听到装置后部“咔”的响声。当操作间隔时间较短时,可以不用输入密码。

6. 注意强制的状态不会自动恢复,测试完成后建议将继电器和Force状态设置为初始值。