我们今天能为您提供什么帮助?

FS柜体由哪些部分组成?

问题描述:
FS柜体由哪些部分组成?

所属产品线:
PrismaSeT

解决方法:

柜体由以下五大部分组成:1,框架,组成柜体的基本部分。 2,侧板,背板和底部电缆盖板,封盖框架,将内部元件和母线,电缆等保护起来。 3,前面板,提供人身防护,打开柜门后也不能接触到带电体。 4,功能单元,完成开关柜的主要功能,如配电和控制。5,柜门,包括基本柜体的门和通道的小门,带有锁。