我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micom P12Y保护遥控功能如何实现?
问题描述:
Micom P12Y保护遥控功能如何实现?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

P12Y除了能控制断路器分合外,还能做其它开出,如:地刀,隔刀等。具体控制寄存器为04020403

0402可以通过Bit位直接控制RL1-8

0403可以通过Bit位控制communication order 1-4。在Easergy studio软件outputs中把communication order 1-4关联至相应的RL1-8,就可以做遥控出口。