我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3中如何设置过压保护?

问题描述:
Easergy P3中如何设置过压保护?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到U> 菜单(如果主菜单中找不到U>菜单,请在Prot菜单中开启U>保护功能,参考Easergy P3中如何开启保护功能);

2. 按右键,找到标题为 U>SET的子菜单,按ok键进入此子菜单;

3. 按下键选择如图倍数项,按ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现值不可编辑提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;

4. 按上下键或者左右键可以修改数值,长按可以加快修改数值速度,修改完成后按ok键确认,例如将保护定值设置为额定电压的1.2倍,注意观察,此时电压值显示12000V,这是因为电压互感器一次值是10000V,而且此值不可直接编辑,而是在修改对应倍数后,数值自动计算更新显示出来,直接修改电压值也会出现上图值不可编辑提示;

5. 设置延时时间方法相同,当操作间隔时间较短时,可以不用输入密码。