Micrologic X控制单元欠压保护(27)动作条件是什么?
问题描述:
Micrologic X控制单元欠压保护(27)动作条件是什么?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
欠压保护动作条件有以下几点:
断路器合闸位置;
控制单元带电;
控制单元采样电压低于动作门限值;
达到延时时间。
因此,用户在投用欠压保护时要注意以下几点:
控制单元必须有24V电源(不能采用主回路电流或电压取电,当主回路没有电压时,控制单元没有电源,欠压保护无法投入,用户可以在欠压状态下合闸)
上进线要加PTE(断路器为下口取电,当保护设置为脱扣模式时,上进线不加PTE断路器无法合闸)
是否有帮助?