我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3中如何设置通信参数?
问题描述:
Easergy P3中如何设置通信参数?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Easergy P3支持多种通信协议,使用之前需要设置通信参数,以下以设置modbus协议通信参数为例介绍设置方法:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到BUS(中文为 规约) 菜单;

2. 按右键,找到标题为 MODBUS的子菜单,按ok键进入此子菜单;

3. 按上、下键选择需要修改的参数项,按ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现值不可编辑提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;

4. 按上下键或者左右键可以修改数值,长按可以加快修改数值速度,修改完成后按ok键确认;

5. 依次设置其他参数项,方法相同,当操作间隔时间较短时,可以不用输入密码。其他通信协议的设置位于与MODBUS子菜单平行的其他子菜单内。