我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex中的矩形互感器,一次接线是否有方向要求?

问题描述:
矩形互感器极性接反了是否可以?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

没有方向要求。矩形互感器检测的漏电电流,遵循计算矢量和的原则,它会把穿过矩形互感器的所有导体流过的所有方向的电流都计算在内。而且漏电电流阈值I△n是一个绝对值,所以在Vigirex里面显示的时候是不会显示方向的。