我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam20系列装置,连上SFT2841软件之后,发现”load”和”unload”这两个菜单没法选择(灰色的)?
问题描述:
SFT2841连上Sepam20后,没法点击"load"和"unload"选项。

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

连上装置之后出现下面截图这种情况:

对于20系列,是需要先点击下图中的钥匙菜单,输入密码之后才行的(见下图):