问题描述:
使用Profibus规约,需要用到EDS文件。所属产品线:
Vamp 50 系列; Easergy P3 继电保护装置解决方法:
可以使用Vampset (V2.2.203)软件连上装置,进入”Communication”菜单,下面有”Get EtherNetIP EDS”,点击这个就可以获取到EDS文件。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以使用Vampset (V2.2.203)软件连上装置,进入”Communication”菜单,下面有”Get EtherNetIP EDS”,点击这个就可以获取到EDS文件。
是否有帮助?