我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam80系列中有50N/51N和64REF这两种保护,它们有什么区别呢?

问题描述:
对接地故障保护和限制性接地故障保护概念有模糊。

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

50N/51N主要是针对于变压器下游的接地故障起到的保护;而64REF主要是针对于变压器中性点接地,保护二次绕组的保护。

下面是对于三种不同低压系统的互感器接线方式(其中蓝圈针对的是50N/51N的保护,红圈针对的是64REF的保护):