我们今天能为您提供什么帮助?

Acti9 PowerTag无线电能测量模块的精度等级是多少?

问题描述:
Acti9 PowerTag无线电能测量模块的精度等级是多少?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

PowerTag的测量精度等级为:

1)电流精度:1级;

2)电压精度:0.5级;

3)功率精度:1级;

4)电能精度:1级(IEC61557-12);

注:只提供正向有功电能测量,最低负载功率10WIb=10A