我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在PowerTag Link中,如果需要接入断路器的 OF/SDE 状态,有哪些配置方式?
问题描述:
断路器的 OF/SDE 状态想要接入PowerTag Link是如何配置的呢?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

1.所有断路器均需要接入OF/SDE,此时最多支持7 个断路器的状态接入,且OF/SDE 在每个通道中的接入位置需要固定(I1:OF,I2:SDE)

2.所有断路器均只需要接入OF,此时最多支持14 个断路器的OF 状态接入,且OF 在每个通道中的接入位置不需要固定

3.部分断路器需要接入OF/SDE,部分断路器只需要接入OF,此时:

- 同一个断路器的OF/SDE 必须接在同一个通道上,且接入位置固定(I1:OF,I2:SDE)

- 只需接入OF 时,OF 在通道中的接入位置不需要固定