我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Acti9 Powertag Link SI B智能网关模块B型的产品A9XMZC08,其Modbus寻址范围是多少?
问题描述:
Acti9 Powertag Link SI B智能网关模块B型的产品A9XMZC08,其Modbus寻址范围是多少?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

Acti9 Powertag Link SI B智能网关模块B型的产品,

1, Modbus寻址范围是1-247,能够接入的Modbus从站设备数量是8

2, 能够接20Zigbee设备