我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
FDM12D为PowerTag NSX方案专用的柜门显示屏,是否只能用来监测PowerTag NSX上传的数据?
问题描述:
FDM12D为PowerTag NSX方案专用的柜门显示屏,是否只能用来监测PowerTag NSX上传的数据?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不是,FDM12DPowerTag NSX方案专用的柜门显示屏,但可同时监测以下设备,多达14台:带高级通信Micrologic控制单元/脱扣装置的Masterpact MT至多2台,带高级通信Micrologic控制单元/脱扣装置的Compact NSX至多5台,带PowerTag NSXCompact NSX至多12台。