问题描述:
不考虑IO接线的复杂,如果用PowerTag Link SI B连接相邻一台开关柜上的PowerTag NSX,可能吗?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
PowerTag Link SI B使用的是Zigbee通讯协议,不推荐zigbee无线穿墙,无线信号不稳定,数据失真或丢失风险过高,建议ZigBee通讯在柜内连接使用,且柜内没有用金属隔板完全封闭的小区域。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PowerTag Link SI B使用的是Zigbee通讯协议,不推荐zigbee无线穿墙,无线信号不稳定,数据失真或丢失风险过高,建议ZigBee通讯在柜内连接使用,且柜内没有用金属隔板完全封闭的小区域。
是否有帮助?