我们今天能为您提供什么帮助?

如何访问PowerTag Link 的配置网页?

问题描述:
如何访问PowerTag Link 的配置网页?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

首先要PowerTag Link网关和配置用的电脑连接在同一个局域网内,或者通过网线直接连接,并按照以下步骤将电脑的IP获取选项设置为自动获取:“网络和共享中心”→“更改适配器设置”→右击“本地连接”打开“属性”选项→“Internet 协议版本4”的“属性”选项→“自动获得IP 地址”确定即可。

然后,有以下两种方法打开 PowerTag Link 的配置网页:

1. PowerTag Link 产品的标签中找到产品出厂设置的 IP 地址,在浏览器中输入 PowerTag Link IP 地址,即可访问内置网页。

2.打开我的电脑,点击网上邻居中查看设备列表,双击找到 PowerTag Link 产品图标,即可打开网页。