我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam 40在读取远程保护信号的状态(TS x)时,这个信号是会自动复位,还是会保持呢?

问题描述:
要确认Modbus中TS X 这种远程信息量是否是自保持的。

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

这个是要取决于在保护菜单里面是否勾选了”Latching”这个选项。如果勾选了,则现场故障消除之后,需要人为的复位,此时TS信号才会变成从高电平转换成低电平;反之如果不勾选这个选项,则现场故障消除之后,TS信号会自动转换成低电平了。