我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器脱扣波形捕捉数字模块可实现的功能是什么?

问题描述:
MTZ空气断路器脱扣波形捕捉数字模块可实现的功能是什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

如果发生 LSI 或 G 保护或可选高级保护,脱扣波形捕捉数字模块可以实现以下功能:

(1)短脱扣波形捕捉功能,可自动记录 5 个周波的线电流和中性线电流,采样周期为512 微秒,记录脱扣前 4 个周波和脱扣后 1 个周波。每次能存储 1 条短脱扣波形捕捉记录,新的记录会自动覆盖老的记录。波形记录储存在非易失性储存器中,无需24V 直流电源。

(2)长脱扣波形捕捉功能,可自动记录 50 个周波的线电流,中性线电流以及相电压,采样周期为 625 微秒,记录脱扣前 15 个周波和脱扣后 35 个周波。每次能存储 3 条长脱扣波形记录,新的记录会覆盖最老的记录。波形记录储存在非易失性储存器中,需要 24V 直流电源。

此外,脱扣波形捕捉数字模块还可以记录断路器的脱扣(MITOP)、SDE、分闸、以及 ZSI 信号等数字量状态。